结果:找到"PID 自稳定",相关内容311条
- 自定义的网络标识符号,从库里拿出来的时候,全局网络名不自动显示
- 第一个网络标签是自己建立的,第二个是系统自带的。我的目的是自己建个3V3网络标签,方便操作。但当把3V3网络标签从库里拿出来,全局网络名不自动显示,还得手动打开,怎么解决。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义网络标识 发帖人:xxzs 发帖时间:2024-03-31 11:28:00
- 什么时候eda专业版可以支持自定义BOM,导出类似InteractiveBOM
- 1.什么时候eda专业版可以支持自定义BOM导出呢?类似AD那样,有一些BOM模板,然后根据模板导出BOM,有时候BOM是需要一个固定格式的,里面包含一些信息,现在的虽然可以定义导出列,但是还是要手动调整bom2.专业版提供了焊接交互工具,但是必须在软件里面,不像InteractiveBOM那样,导出html,然后用其他设备打开,这样在某些场合更实用,或者可以安装插件,提供一些api自己定义插件也可以,像kicad那样
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda专业版,自定义BOM 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-27 15:18:00
- 搞个自定义图纸搞得好懵
- 看完教程,还是很懵。总是提示库重名,还是啥啥啥的,删了重建也不行。唉,用了10几年的ad,还是先用着吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义图纸 发帖人:工程师小二 发帖时间:2022-09-21 09:41:00
- 抗干扰高稳定性:VK2C23A/C I2C接口LCD控制显示段码屏驱动IC
- VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。VC-103产品型号:VK2C23A/B产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:LQFP64/48产品年份:新年份原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!特点:★工作电压2.4-5.5V★内置32kHzRC振荡器★偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4★COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8★...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高稳定性IC 驱动显示 LCD 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-06-21 15:49:00
- LQFP44/52/64/QFP64封装256点阵LCD液晶屏驱动芯片VK1622系列高精度稳定性能
- VK1622S概述:VK1622S是一种256点阵式存储器映射多功能LCD驱动电路。VK1622S的可软件编程控制的特点,使它适合点阵式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,VK1622S有关闭电源功能。产品型号:VK1622S产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:LQFP44/52/64/QFP64产品年份:新年份联系人:沈经理原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-67特点:★工作电压:2.7V~5.2V★内部32kHzRC振荡器★外部32kHz频率输入★1/4偏置,1/8占空比LCD显示频率为64Hz★32x8LCD驱动器★内部含有电阻型偏置电压产生电路★3线或4...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LCD 驱动IC 高稳定芯片 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-05-19 15:08:00
- 如何自定义元器件
- 第一次使用EDA,然后看使用手册,只有基础库和元件库可选,如果我要制作一个原理图的模块某个元器件是个小模块PCBA板,我要怎么自定义元器件呢?麻烦高手们指导下,谢谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自定义元器件 发帖人:Asheng 发帖时间:2020-10-09 16:56:00
- 回归正经——讲讲PID算法的来历和原理,及发展-1
- 直接搬运的LZ以前有个小小的理想,就是让手边的MCU自己“思考”起来,写出真正带算法的程序。前段时间做一个比赛项目的过程中,对经典、实用的PID算法有了一点点自己的理解,就写了这些,与大家分享因为LZ想尽办法,试着用最易于理解的语言说清楚原理,不做太多的理论分析。(LZ文学功底不行),所以下面的内容会有不严谨的地方,或者有解释错误的地方。大神们发现了,一定要帮我补充,或者给予批评~~~谢谢你们好啦,正文开始:啥是PID?PID可以吃吗?PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。算法是不可以吃的。到LZ发帖...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-17 03:02:00
- 回归正经——讲讲PID算法的来历和原理,及发展-1
- 本文来讲讲PID算法,本人主讲历史沿革,CSDN博主主讲原理。。。。。。不是我偷懒。。。。。。是人家写的实在太好了。。。。。。。。》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》历史最早提出PID控制理念的是瑞典裔美国人奈奎斯特,他在一篇论文当中写到了采用图形的方法来判断系统的稳定性,在他的基础上,伯德等人建立了一整套在频域范围设计反馈放大器的方法,后被用于自动控制系统的分析和设计,这也是PID算法最早从书面走向实践,实际上算法远比此有更长的历史,早在1917年就出现了论述PID控制方法的论文。于是在1936年,PID开始广泛的用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PID 自稳定 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-17 02:52:00
- 科技杂谈2。逼人发疯的PID
- 本次还是延续以往的DIY风格,来给大家科普一下PID的知识》》》》》》》首先申明一个关键点,PID调整是普遍应用在自动控制领域的一种调整方法,举个栗子,如果机器在自动控制过程当中偏离了设定的轨道(或其他规定好的部分)想要使它自动调整回原来的状态,就必须给相应动力机构一个调整量,关于这个调整量,有人可能认为只要调整变化的量就好了啊,变多少调整多少呗,但很遗憾这样是绝对不可能成功的。。。。。机器会疯狂的抽搐。。。。。。。。于是,在一般的调整(又称比例调整,既是P调整)之上,添加了I(积分)和D(微分)调整在产生一个变化量的同时,在变化量上取一个比例P调整,对所有的变化量求积分,得到变化总量,加入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 科普 PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-08 13:15:00
- 由立创贴片时元件的Comment能不能按自己的写?
- 我们请立创贴片提供BOM时,元件的Comment与你SCH库不一样(如511)但DesignitemID还是立创库的(如0603510Ω(5100)1%)对你加工应该有没有影响?版主JLCSMT有这样例子:这里看Comment似乎没有按照立创Sch库格式填写,但是版主又说:按照上图第1处理解按照立创库Comment格式很重要(理解为不能自己改),再按照上图第2处理解为材料是按照立创“编号”为准的与Comment没什么关系(可以自己定义)。而且由此得到一个副产品:可以用你自己的封装(管脚要与立创的一致),只要你填写立创可贴片表里面的材料“编号”就可以了。这就相当于回答了我前面一个“改元件参数后...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SCH BOM 自定义参数 SMT 发帖人:southsun 发帖时间:2018-04-01 10:51:00
返回